欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:F3SJ安全光幕,EDM输入信号是否一定要接入?

提问时间:2021-09-03

3158 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

是的。F3SJ安全光幕的EDM功能指检测光幕连接的外部继电器(或接触器)动作不良(接点熔接)的功能。它能连续监控受光器侧的外部继电器监控输入线是否被外加了特定的电压,并在出错时使F3SJ进入锁定状态。继电器动作延迟超过300ms时,则判断为有出错。例如:控制输出从ON→OFF后300ms之内,如果常闭触点还没有闭合,外部继电器监控输入线上未外加规定的电压时,则判断为出错,F3SJ进入锁定状态。EDM输入信号接入时,必须把外部继电器的常闭触点串接在输入回路中。如果不使用此功能,把受光器侧EDM输入线(红色)和辅助输出线(黄色)短接。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜