欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:围栏铝合金型材产品型号HFSFEW30-3里数字代表什么意思呢?

提问时间:2021-09-03

2313 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

围栏铝合金型材产品型号HFSFEW30-3里30代表的配套使用的标准铝合金型材30系列产品的意思,3代表配套使用的面板厚度3mm的意思。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜