欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:支撑柱产品有使用温度要求吗,具体是多少呢

提问时间:2021-09-03

2671 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款产品建议使用温度80℃以下,如果超出这个温度范围,需要考虑和配套导套的配合间隙,避免发生卡死不良发生。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜