欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:热稳定型尼龙扎带的优势是什么?

提问时间:2021-09-03

2485 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.材质:采用UL合格的NYLON66制作成,防火等级94V-2。2.不易老化,承受力强。3.颜色:标准色为本色(浅绿色)4.特点:耐温可至105℃,可用于高温的场所使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜