欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:防日光紫外线的防护眼镜是否可用于焊接防护?

提问时间:2021-09-03

3817 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不可以。防紫外线防护眼镜虽然能对日光中的紫外线达到99%甚至更高的防护,那只是对紫外线中的UVA和UVB部分防护。焊接的弧光中除了有UVA和UVB,还有红外线IR,以及强度非常高的可见光,一般的防紫外线护目镜并没有对这些有害光的防护功能,不能起到防护的作用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜