欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒B22是使用什么LED灯泡?流明和照射距离有多少?有几种光亮模式?

提问时间:2021-09-03

2957 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒B22,是使用LUMILEDS LED灯泡120流明高亮度,61米远距离照射。1档光照模式:高亮,可通过伸缩筒头进行调焦

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜