欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CJ2M-CPU3* 的EIP 模块显示H1 错误

提问时间:2021-09-03

4242 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1. 故障现象:MS 红灯闪烁,NS 灯不亮,7 段码显示H1。2. 故障原因:内置EIP 模块单元号与其他CPU 总线单元单元号重复。3. 注意事项:(1)正确设置单元号,且在0 ~ F 范围内,出厂设定为0。(2)请使用小型螺丝刀进行设定,切勿损坏旋转开关。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜