欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CJ2M-CPU3* 的EIP 模块显示F3 错误

提问时间:2021-09-03

5698 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1. 故障现象:MS 红灯闪烁,NS 灯不亮,7 段码显示F3。2. 故障原因:模块中设置的IP 地址与EIP 模块节点号不匹配。3. 注意事项:IP 地址的前三位必须与电脑IP 地址的前三位保持一致,最后一位与EIP 模块面板上的节点号保持一致,子网掩码为255.255.255.0。附:IP 地址正确设置方法:IP 地址的前三位必须与电脑IP 地址的前三位保持一致。最后一位与EIP 模块面板上的节点号保持一致。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜