欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请说明一下RWS-B系列带罩壳开关电源没有输出时的检查重点。

提问时间:2021-09-03

2547 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

[原因①]未正确施加输入电压:请确认输入电压、输入切换端子、输出端子的连接情况。[原因②]过电压保护功能处于工作状态:若过度旋转输出电压可变调节器(V.ADJ),或过电压值调节器设置过低时,过电压保护功能将会阻断输出。[原因③]遥感打开:S端子与直流输出端子间的短路片松脱时,过电压保护功能会阻断输出。[原因④]过电流保护功能处于工作状态:若过度旋转过电流值调节器或负荷发生短路时,过电流保护功能将会开始工作。[原因⑤]远程ON/OFF发生短路:RC端子间发生短路,或输入了“L”等级信号时,远程ON/OFF功能将会阻断输出。[原因⑥]外接电容器容量过大:部分机型会对外接电容器容量进行限制。负荷连接的容量过大,或负荷像DC-DC开关电源一样在启动时表现出低阻抗特性时,可能无法开始输出。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜