欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:RWS-B系列带罩壳开关电源实际可使用输出电力(电流)是多少?

提问时间:2021-09-03

3090 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

最大输出电流与最大输出功率均规定有规格标准。为了使产品能够安全工作,需要在不超过两者规定值的条件下进行使用。尤其在使用输出电压可变功能时,需要注意以下几点。①输出电压等于额定输出电压时(初始设置) 最大输出功率=最大输出电流×额定输出电压, 若确认任意一方未超过时即可。②输出电压设置高于额定输出电压时 最大输出功率<最大输出电流×设置输出电压, 此时会被最大输出功率限制(需要降低输出电流)。③输出电压设置低于额定输出电压时 最大输出功率>最大输出电流×设置输出电压, 此时会被最大输出电流限制(需要降低输出电力)。 此外,其他各产品也规定有各使用温度的输出降额。此处也需要兼顾。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜