欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:NSX中带电操的完整断路器和NSX断路器加电操有什么区别?

提问时间:2021-09-03

4121 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

对于NSX带电操完整断路器:1.分断能力只有F/N/H;2.脱扣单元只有Mic5A型以下;3电操控制电压只有220/380VAC对于其它型号要求可以选择断路器加电操组合的方式。需要注意的是,NSX带电操完整断路器标配有一个SDE,而NSX加电操的方式无SDE,但是可以单独增加。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜