提问时间:2021-09-03
2298 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
SY阀门的导线取出方法若是垫圈・L/M型接头式,带过电压保护回路的S或Z,则有极性。红色导线为正极(+),黒色导线为负极(-)。SY插入式若是带电压保护回路的S/Z/NS/NZ,也有极性。导线取出方法若是DIN接头型,即便是带电涌电压保护电路的S或Z,也没有极性。详情请参阅SY各种系列的产品个别注意事项。
发表时间: 2021-08-31
有用