欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:次氯酸(HClO)杀菌后为什么无残留?氯元素哪里去了?

提问时间:2021-09-03

4259 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

微生物都具有蛋白结构(有机物),次氯酸(HClO)可以与含氮有机物或含硫有机物反应,氯与病原菌结合,而病原菌的H被Cl取代,与OH结合形成H2O,因此我们可以说:电解水/次氯酸杀菌后不会有残留。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 什么是弹簧常数?

猜你想搜