欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:气管接头流速控制的进口控制和出口控制有什么区别,怎样区分使用?

提问时间:2021-09-03

3327 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

进口控制:是指驱动气缸时,对气缸进气进行供给流量控制达到对气缸速度进行控制。特征和功能:不受排气条件影响,抑制弹出现象。动作反应快,负载波动小,容易受到外力和负载惯性影响,因此对于垂直控制比较困难。出口控制:是指驱动气缸时,对气缸排气量进行控制达到对气缸速度进行控制。特征和功能:容易调整,荷载变动时速度趋向稳定,可以进行垂直方向控制,如果排气侧没有压缩空气则无法进行控制(气缸容易弹出)。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 什么是正芯和逆芯?

猜你想搜