提问时间:2021-09-03
4341 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
进口控制:是指驱动气缸时,对气缸进气进行供给流量控制达到对气缸速度进行控制。特征和功能:不受排气条件影响,抑制弹出现象。动作反应快,负载波动小,容易受到外力和负载惯性影响,因此对于垂直控制比较困难。出口控制:是指驱动气缸时,对气缸排气量进行控制达到对气缸速度进行控制。特征和功能:容易调整,荷载变动时速度趋向稳定,可以进行垂直方向控制,如果排气侧没有压缩空气则无法进行控制(气缸容易弹出)。
发表时间: 2021-08-31
有用