欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:磁耦合式无杆气缸和机械接合式无杆气缸的不同点是什么?

提问时间:2021-09-03

4668 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、机械接合式(MY系列)机械接合式(MY系列)指的是,气缸缸筒的一部分设置切口,外部的滑块和活塞接合动作。切口部分使用密封带,从内侧进行密封,构成气缸容器。滑块部分密封带向内弯曲,由于容易受周围环境的影响,密封带及活塞密封圈有必要进行保护,因此安装防尘密封条。由于在构造上无法完全密封,平时有微量的泄露。使用速度在80~100mm/s到高速。可以使用气缓冲或是液压缓冲器。2、磁耦合式(CY系列)指的是,气缸缸筒内组装强磁石的活塞动作,磁力吸引外部的滑块动作。气缸内外的磁石滑块磁力结合的关系,有必要注意使用压力。由于磁耦合式的缘故,没有外漏。使用速度在50~70mm/s到中速。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜