欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:对绞线加工电缆通用单芯UL1007 300V,UL单芯线和RV、BVR有什么区别?

提问时间:2021-09-03

3807 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

UL是美国UL认证,国内和出口均可使用的布线用电子线。RV和BVR都是根据GB标准,一般只能在国内产品上使用。另外,UL1007,RV,BVR这几款线都不适用于运动频率高的部位。适合静态的布线。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜