欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SY系列的DIN型端子,D与Y有何区别?

提问时间:2021-09-03

3493 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

DIN型连接器的外观尺寸虽然相同,但是端子间距不同。D型的端子间距为9.4mm,Y型的端子间距为8mm。D型是以亚洲和美国为中心的DIN,而Y型则是以欧洲为中心的DIN。(VF系列的DIN型D/Y型的区别在于端子间距不同)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜