欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
管接头
型号AS1201F-M5-04A调速接头是用什么密封的?
问:型号AS1201F-M5-04A调速接头是用什么密封的?
工厂自动化零件
管接头
SMC
用法/操作
性能/特征
提问时间:2021-09-03
1906
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
此产品为公制螺纹M5X0.8,没有密封胶,密封是用密封垫片来密封的。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
铝型材先装螺帽和后装螺帽的区别是什么?
下一问题:
快速排气阀:使用AQ系列作为对付汽缸上凝结的对策是否有效?
猜你想搜
MKC-GB12617-5X8A(250) 这个型号8A 10A 12A什么意思?
电磁阀的金属密封与弹性密封的区别是什么?
密封IP42是什么意思?
9055-6-M5-20是否有替代推荐
调速接头有进气节流和排气节流哪个更常用?
使用压力比较低,0.01Mpa的压力调速接头 SCLL能否使用。