欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:松下A5、A5Ⅱ、A6系列伺服马达用的Panaterm可以免费下载吗?

提问时间:2021-09-03

131817 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可从松下官网免费下载。网址:https://device.panasonic.cn/ac/c/motor/fa-motor/ac-servo/index.jspA4系列以前的Panaterm收费。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜