欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手动直动X轴滑台负载20kgf的产品想搭载22kg的工件。超出了2kg、滑台会坏吗?

提问时间:2021-09-03

2922 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

滑台所能承受的临界重量定义为耐负载。超负载使用时、也不会马上损坏。但是、产品寿命会变短、即使驱动没有问题样本上的性能也有可能达不到。※是产品质保范围以外敬请谅解。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜