欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:AMNCP80和65914-03两个型号弓形压板,尺寸基本一致,材质也一致,但是AMNCP80 重量只有1.2kg,而65914-03有4.5kg,两款具体差异在哪里?

提问时间:2026-11-13

3147 浏览

全部回答(1个)

两款表面处理是不一样的,厂家也不一样,会有差异。建议选择AMNCP80。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜