欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:IP53的这款三丰指示表是否带防水功能?

提问时间:2021-09-03

2274 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

防护等级为IP53,防尘(虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响指示表正常工作),防喷射(垂直角度到60度之间的角度范围的喷水不会产生影响)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜