欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:三丰/MITUTOYO 543系列标准型指示表的安装方法有哪些?

提问时间:2021-09-03

3103 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

指示表的安装方法包含1.使用螺丝固定轴套:安装孔公差:Ø8G7(+0.005~+0.02);固定螺丝:M4~M6;固定位置:自轴套下端8mm以上;最大扭矩:M5螺丝1点固定时150N•cm;扭矩过大会引起测杆的动作不良,须注意。2.使用夹钳固定轴套:安装孔公差:ø8G7(+0.005~0.02)。3.耳夹安装方法:可以根据不同的用途,将耳夹的方向改变90˚。(出厂时为纵向),请相对测量面将测杆呈直角固定。倾斜过大会造成测量误差。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜