欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:平衡块(耐磨块)作为耐磨块使用时,如何选择耐磨块的材质?

提问时间:2021-09-03

4221 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

米思米耐磨块有三种材料可供选择,40Cr、H13、9CrWMn。客户可以结合模具本体的材料进行选择,不能使用相同的材料。米思米耐磨块的硬度为48~52HRC(请参考)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜