提问时间:2021-12-28
2500 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
步进电机的电压,可以参照驱动器的电压值来设置。该电机103H7822-0160配套的驱动器型号是US1D200P10,其电压为DC24/36V,参考该值给驱动器供给电压即可。 电机侧实际受到的输入电压是时时刻刻会发生变化的,理论上来说,从0V~24V都有是有可能的,所以一般我们比较多参考电流值。供电的话,还是用驱动器侧的输入电压作为电机的最大输入电压就可以了。如果您在选型的话,建议选择上述相配套的驱动器和电机。
发表时间: 2021-12-24
有用