欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:乐泰螺纹胶怎么使用?

提问时间:2021-12-28

5801 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、将产品涂在外螺纹上(360°)第一个螺牙不涂,将胶粘剂填满整个的螺纹间隙。对于更大的螺纹和间隙,可以调整涂胶量并且也将产品应用在内螺纹上. 2、对装配件进行局部加热至250°C 。在加热的时候进行拆卸作业。 3、清洗1. 对于固化的胶水,可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨。 详情可以参考以下说明:https://www.tryloctite.cn/sites/default/files/2018-10/%E4%B9%90%E6%B3%B0277%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%A1%A8.pdf

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜