欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:传感器EX-20系列反射型的光柱直径是多少?是否超过6mm?能否穿过8mm的孔去检测物体?

提问时间:2026-11-13

2441 浏览

全部回答(1个)

EX-26A系列光点直径1mm、设定距离10mm;EX-28A系列光点直径5mm、设定距离80mm。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜