欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:H7ET-N计数器,无电压型,3和4端口复位不接,1和2输入端口如何接线才能让计时器和设备连接上实现计时

提问时间:2026-09-29

4442 浏览

全部回答(1个)

只要在1、2之间给一个无源的接点就行,可以是继电器输出的,也可以晶体管,但是一定要是无源的,最方便的就是继电器。 复位可以不接。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜