欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:BLD4820 接线问题 接线图上的BRK端接的电阻是多少KΩ的?下面还有两个端口也要接电阻接多少欧姆的? F/R端口是指什么?BRK如果是刹车的,接线图上怎么会有两个BRK端口,分别起什么作用?

提问时间:2026-11-13

3215 浏览

全部回答(1个)

BRK不用接,CAN用不到也可以不用接,F/R是正反转端口,第一个BRK是强制刹车电阻,下面一个BRK是控制的,让电机尽快停下来

发表时间: 2026-11-13

有用

下一问题: C-1170-2S附带螺栓吗

猜你想搜