欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
不锈钢管型接头NI-25AX100L-SUS304的内径是多少?
问:不锈钢管型接头NI-25AX100L-SUS304的内径是多少?
工厂自动化零件
接头
吉年 YODOSHI
尺寸
提问时间:2026-11-13
1986
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
产品的性能主要不是评价内径。内径为28mm(产品为冷拔管,千万不要按精加工的尺寸精度评定。)
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
按钮开关MMPB-19AGQ-11ZE-G的LED灯的电压是否为24V?LED灯的工作电流是多少(最小、额定、最大电流)?
下一问题:
除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?
猜你想搜
NI-8AX200L-SUS304该商品的壁厚是多少?
隔热硅胶管1-4422型 ,此系列管材, 1.请问此款软管能否应用于负压场景 2.想将此管套牢在外径10mm的不锈钢管使用,希望得到建议:选择内径8还是内径9
接头SGPPU15A是什么型?
除了树脂型的防水接头,是否有金属型的接头。
不锈钢管PIPS25的制作标准是什么?
不锈钢管PIPS8-1.5,内壁的粗糙度是多少?