欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:隔热硅胶管1-4422型 ,此系列管材, 1.请问此款软管能否应用于负压场景 2.想将此管套牢在外径10mm的不锈钢管使用,希望得到建议:选择内径8还是内径9

提问时间:2026-11-13

1980 浏览

全部回答(1个)

1.不能再负压下使用。 2.建议使用内径9mm的1-4422-02。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜