欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:扁型材HFSQN4-1540配套使用的隐藏支架型号是什么?

提问时间:2026-11-13

1819 浏览

全部回答(1个)

这个型材有两种槽 一个是槽宽6mm 槽宽8mm,如果连接槽宽6mm 是HBLBS5;如果连接槽宽8mm 是HBLBS6;如果想连接槽宽6mm和8mm的话没有隐藏式支架。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜