欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:不锈钢输送机CVSSA使用的不锈钢平皮带是一次成型的还是中间有接缝加工?有接缝加工的话平整度怎么样?使用寿命大概多久?

提问时间:2026-11-13

2503 浏览

全部回答(1个)

不锈钢皮带焊接连接,皮带厚度为0.1mm,厚度公差为正负0.01mm。寿命跟使用有关系。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜