欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:EE-SX674光电传感器,已经完成接线,传感器也能正常检测动作亮灯和灭灯,但是输出不了信号,请问是什么原因?

提问时间:2026-11-13

5913 浏览

全部回答(1个)

EE-SX674是NPN传感器,请注意自己使用的PC类型,如果是PNP输出的,无法使用NPN的传感器。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜