欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:缓冲垫SUNSETA的“25%永久压缩变形”是什么意思?

提问时间:2026-11-13

3737 浏览

全部回答(1个)

永久压缩变形指的是材料经过加热压缩后的变形。数值越小,经过长时间压缩后恢复的力就越高。SUNSETA是圧縮的时候,材料大约有62%会变形,38%恢复原样。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜