欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
凝胶密封圆绳
密封圆绳型号:RBGEL5-500,应该开多宽多深的槽?
问:密封圆绳型号:RBGEL5-500,应该开多宽多深的槽?
工业用材料
凝胶密封圆绳
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-11-13
2659
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此款密封绳外径:5.mm,长度为500mm,由于材质粘弹性,根据外径可以适当压缩酌情考虑。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
密封盖SC15-5N内径多少?
下一问题:
内六角螺栓SSHS-M6X25-VA后面的va是什么意思?
猜你想搜
O型圈DFA5.33型号,开槽规格G的尺寸是多少或者计算方式是什么,如开个方形的槽,周长怎么计算?
带轴滚轮VL605W400尺寸,宽W388和轴宽440分别代表的是哪个尺寸?
电磁阀的金属密封与弹性密封的区别是什么?
密封IP42是什么意思?
欧标经济型40*40的铝型材,槽宽8.2mm.插入4mm厚的亚克力面板,应该选哪种压条?
定位销表面有条小槽,目录上部分型号没有。请问该槽的具体作用是什么?