欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
开关按钮
按钮开关 YMP22C-NMC2-S3C4-R,使用电压是不是AC 0~380V...
问:按钮开关 YMP22C-NMC2-S3C4-R,使用电压是不是AC 0~380V,DC0~220V 只要再额定工作电流内都可以使用? DC24V的时候,电流很小,可否使用?
控制/电子元件
开关按钮
米思米 MISUMI
使用环境
电压
提问时间:2026-11-13
2500
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
在AC0~380V,DC0~220V范围内都可以使用。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
TCW060-128 这个型号带不带灯管?
下一问题:
白光502电焊铁哪个部位的尺寸是φ4?
猜你想搜
按钮开关MMPB-19AGQ-11ZE-G的LED灯的电压是否为24V?LED灯的工作电流是多少(最小、额定、最大电流)?
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
TB-10具体是几片呢,可承受的额定电压电流是多少?
国产XA2按钮的额定工作电流?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?