欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LS1210-380-N-MP2单轴驱动器在立式安装时注意事项有哪些?该驱动器的安装支架有何要求?

提问时间:2026-09-29

2086 浏览

全部回答(1个)

立式安装和卧式安装是一样的,都是需要安装在平面精度为±0.02mm以上,厚度为20mm以上的铁板上,且保证安装支架的垂直度。需要注意的是立式安装需要的电机扭矩更大,请注意计算需要的电机扭矩。

发表时间: 2026-09-29

有用

上一问题: HHSZ50的负载是多少?

猜你想搜