欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
打磨机
型号:01301020040电磨头S1J-FF02-25,这个产品前面的磨头柄径...
问:型号:01301020040电磨头S1J-FF02-25,这个产品前面的磨头柄径是多少,想要自行更换。
生产加工用品
打磨机
东成 DONGCHENG
尺寸
提问时间:2026-11-13
2225
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
有2个柄径,一个可以夹3毫米还有一个夹6毫米
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
型号 SFBJ5-12 平头螺钉,与型号 SSARA-M5-12 平头螺钉的材质是什么?以及 SFBJ5-12 的具体执行标准号?
下一问题:
0601068580该款水平仪匹配的三脚架型号是多少?
猜你想搜
电磨头 S1J-FF02-10 砂轮柄柄径是多少?
电磨头S1J-FF02-10,夹头可夹持尺寸是多少
S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用吗?
叶轮BA162580柄径是多少?
电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
博世金属开孔器2608594039 和2608594011的柄径是多少的?