欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:BXAM-202016; BXAM-202516 ;BXAM-253016该3款型号电控箱,盖子厚度是多少?背板厚度一般是多少?

提问时间:2026-11-13

2001 浏览

全部回答(1个)

产品页面--基本信息--规格概述中有详细各部位材质厚度,各个型号使用材质一致。 网页产品目录中有详细的各部位尺寸图 安装板厚1.5mm,门厚度1.2mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜