欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
连接器
连接器RC-30500和RCC-40500可以配套使用吗?网页显示的配套示意图不...
问:连接器RC-30500和RCC-40500可以配套使用吗?网页显示的配套示意图不是很确定,一个是焊接型的,一个是压接型的。
接线
连接器
米思米 MISUMI
装配
提问时间:2026-11-13
2247
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以的。一个焊接型,一个压接型指的是加工方式
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
连接器MMS3106F-18-10S可以用H/MS3106A18-10S(73)替代吗?
下一问题:
链条CHET60C的XY尺寸公差是多少?
猜你想搜
连接器的压着型和压接型有什么区别?
焊接型和压着型连接器有什么区别?
连接器GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-B以及GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-BSP 是不是可以配套使用
连接器线束GLCT-PS-WA-50-3 配套使用的连接器型号,可以焊接在电路板
Dsub连接器(焊接型机加工端子)是否含有其他配件?
Dsub连接器 焊接型机加工端子在装外壳时有什么需要注意的?