欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:氮气弹簧HFGSS 最小长度+5mm时变化率的理解为126%该值为多大?

提问时间:2026-11-13

2805 浏览

全部回答(1个)

126%为最大长度-5mm时候的反作用力的1.26倍。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜