欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HFGSS,假如最大长度-5mm时指定100N,那最小长度+5mm时,变化率126%,反作用力是126N还是226N?

提问时间:2026-09-29

1694 浏览

全部回答(1个)

是X126%,即126N

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜