欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:12件套断丝取出器组套:YT-0591: 1.12件套具体包含哪些,是否是6个丝锥,6个取出器 2.具体使用方法步骤能否提供 3.螺纹是否会损坏

提问时间:2026-10-26

3719 浏览

全部回答(1个)

1.是的,黑色为钻头,银色为取出器 2.具体使用方法步骤能否提供-----螺栓取出器使用步骤: 1、使用螺栓取出器时,首先需先选一适当规格的麻花钻 2、在螺栓的断面中心位置钻一小孔,再将取出器插入小孔中 3、然后用丝锥扳手或活扳手夹住取出器的方头 4、用力逆时针转动扳手 5、即可将断裂在机器、设备里面的螺栓取出。 3.螺纹不会损坏

发表时间: 2026-10-26

有用

猜你想搜