欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:接头保护套NGTA-48-48B和NGTA-M40-42B对应目录中的螺母A和主体C的具体尺寸是多少?

提问时间:2026-11-13

2178 浏览

全部回答(1个)

NGTA-48-48B C 对角65 A对角67 A对边63 NGTA-M40-42B C对边50,对角54,A对角57,对边51 测量存在公差,仅做参考

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜