欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:TACSA-M20-B和NGTA-M20-21B两款接头 螺母的对边和直径尺寸是多少?

提问时间:2026-09-29

3059 浏览

全部回答(1个)

NGTA系列螺母对边27MM,外径30mm,内径20mm TACSA边对边的尺寸29.8/角对角的尺寸32.8

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜