提问时间:2021-09-03
5336 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
解如果想通过一个I/O模块ET200M来修改它的PROFIBUS 地址(通过接口模块IM 153-1: 6ES7153-1AA03-0XB0), 那么得到的消息就是上述的消息,尽管对此地址的分配在地址总览里找不到。背景:要新分配的DP地址被一个看不见的接点所占有。补救措施:创建一个新的PROFIBUS网络,并把DP主系统附到新的PROFIBUS网络上。如果连接已经组态,要作相应的更正。
发表时间: 2021-08-31
有用