欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:KTD-GB893.1-15CB(200)所属系列扣环中,适用轴径15的型号确认,以及其挡圈厚度参数是多少?

提问时间:2026-11-13

2994 浏览

全部回答(1个)

型号就是KTD-GB893.1-15CB(200)这款。厚度为:1.0mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜