欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:传感器VTF180-2P42417可否从侧面检测出5MM厚,70-120直径的齿轮结构零部件?

提问时间:2026-11-13

3138 浏览

全部回答(1个)

此款SICK光电传感器的光电尺寸为Ø 8 mm ,距离为100mm,厚度是5mm的零部件,侧面大小小于光点尺寸,无法检测.

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜